This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:非单调性的潜在问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900601/tca9517a-potential-issues-from-non-monotonicity

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好!  

我们的客户向我们发送 了接收器 TCA9517波形的屏幕截图。 我们是否可以询问您的建议、如果问题会引起、或者是否正常工作?

我在上述说明中留下了逐字记录的要求。  

谢谢、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我假设您的总线上有某种导通 FET 电平转换器(或 I2C 开关)。 当您尝试驱动低于导通 FET 的 Vth 时、这种阶跃会在快速边沿速率期间生成。 其时间范围通常在低(纳秒)内非常低、因此这不是问题。 I2C 从器件应具有50ns 毛刺脉冲滤波器、因此这不是问题。

    -Bobby