This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:在测试模式下、显示了一个彩色列、同时取消测试模式、仅重复了绿色、红色和黑色。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900368/sn65dsi84-in-test-mode-there-is-a-colorful-column-shown-while-untick-the-test-mode-there-is-only-green-red-and-black-colors-repeated

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、I.K、  

很抱歉再次打扰你。 此帖子是我们上周讨论的问题的后续帖子。 我联系我的客户及其 Qualcomm 支持 人员、直接在此帖子中与您交谈。 对于一个紧急银行投标项目、SN65DSI84的运行速率大于50KU/Y。 提前感谢您的支持。 以下是客户提出的一些问题:

1.客户已将正确的 DSI 文件输入到 DSI 调谐器中。 他们仍然希望尝试突发模式和非突发模式。 他们反馈当他们在 DSI 调谐器中调整突发/非突发模式时、即使在测试模式下、相关寄存器也不会更改。  

2. BLLP EOF 是处于 HS 模式还是 LS 模式? 在 BLLP 模式下应该处于 HS 模式还是 LS 模式?

3、Qualcomm 的 DSI 信号的线时间应与 SN65DSI84的输出 LVDS 信号保持一致、DSI 是否应发送水平和垂直信号?  

Devin 和 Fei 大家好、

如果您有其他问题、请在本帖子中附上您的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    这些只是 DSI 调谐器的信息设置- DSI84没有突发/非突发模式设置;它固有地接受这两种模式。

    2.不太确定我是否理解这个问题的措辞、但请参阅数据表中的图17 (BLLP = NOP/LP)。

    DSI 源需要发送水平/垂直同步信号、是的。 线时间是连续 HSS 信号之间的时间、或从 VSS 到第一个 HSS 信号之间的时间。 DSI 侧的线时间应与 LVDS 侧的线时间相同。 您可以使用以下应用手册中的公式(4)和(5)计算线时间: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 对于单路 DSI 转双路 LVDS、每个 LVDS 通道的线时间应与 DSI 输入相同。  或者、DSI 调谐器会根据输入的设置在"Output"(输出)窗口中进行计算。  

    此致、

    I.K.