This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:访问 DP83867ERGZ-R-EVM PHY 寄存器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430G2ET, DP83867ERGZ-R-EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879165/dp83867ergz-r-evm-accessing-dp83867ergz-r-evm-phy-registers

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其它部件:MSP-EXP430G2MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430G2ETUSB-2-MDIO

(1)计划对 DP83867ERGZ 评估板和 MSP-EXP430G2进行10Base-Te 合规性测试。

(2) DigiKey 或 Mouser 上将 MSP-EXP430G2列为停产。 有什么替代方案以及如何获取套件? -需要访问 PHY 寄存器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 MSP-EXP430F5529LP

    您可以在此处订购: http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  Newark 找到 MSP-EXP430G2ET - Launchpad 开发套件。 将 MSP-EXP430G2ET 与 DP83867ERGZ-R-EVM 配合使用是否存在任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我们目前正在研究的下一个/未来版本的 USB-2-MDIO 软件版本、将仅支持 MSP430F5系列。 因此、我建议使用 MSP-EXP430F5529LP。  

    谢谢、

    Vibhu