This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:能否将一个 SN65HVD06的一个引脚连接到另一个 SN65HVD06的 B 引脚?

Guru**** 2919660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869689/sn65hvd06-can-i-connect-a-pin-of-one-sn65hvd06-to-b-pin-of-another-sn65hvd06

器件型号:SN65HVD06
主题中讨论的其他器件: THVD1505

您好、专家、

我正在使用 SN65HVD06、 我想确认是否可以交叉连接 RS485总线引脚(SN65HVD06的 A 和 B 引脚)?

例如、我的系统中有两个 SN65HVD06器件、我能否将一个 SN65HVD06的一个引脚连接到另一个 SN65HVD06的 B 引脚? 请参阅以下连接。

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    在电气方面、可以通过这种方式连接器件。  SN65HVD06驱动器的最大差分输出电压为 Vcc、接收器可承受+12V 差分。 然而、在这个配置中、R 引脚上的数据将被反转、并且也许需要针对其它电路或者编程进行校正。 类似地、交叉收发器会将反相信号驱动到总线上。  

    您可以考虑使用针对此应用进行极性校正的器件、例如 THVD1505。 该器件通常用于热插入应用、以校正交换的 A-B 输入、也可能在您的应用中很有用。  

    如果您在应用中对 SN65HVD06或 THVD1505有任何疑问、敬请告知。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答、这解决了我的问题

    BR  

    Rachel