This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 64位 AMI IBIS 模型

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879296/sn75dp130-sn75dp130-64-bit-ami-ibis-models

器件型号:SN75DP130

大家好、

您能否指出具有64位分辨率的 SN75DP130 AMI IBIS 模型、因为我只看到32位 AMI 模型。

在 sigirity 2017中、我无法使用32位 AMI IBIS 模型、因为我的设计中的所有其他 AMI 模型仅为64位。

提前感谢、

Suresh Babu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suresh

    遗憾的是、我们没有可用的64位模型、该模型仅通过 Keysight ADS 仿真器验证、而不是通过2017年的 Sigrity 验证。

    谢谢

    David