This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC10024-Q1或 TIC12400-Q1是否支持使用24V 电池的应用?

Guru**** 2515575 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871865/tic12400-q1-would-tic10024-q1-or-tic12400-q1-support-applications-with-24v-battery

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC10024-Q1

E2E、

我使用的是24V 电池、即使 TIC 数据表中提到35V 推荐电源(最大40V Abs)、请注意、此电压是在额定电压为12V 的电池的负载突降下测试的、因此 TIC10024-Q1或 TIC12400-Q1是否支持使用24V 电池的应用?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     TIC10024-Q1 或 TIC12400-Q1 专为12V 系统而设计、无法在24V 汽车系统中使用、因为直接连接到电池时、在启动、电池跳转等过程中可能会出现各种瞬态电压。  

    请 参阅以下采用我们全新 TMUX1308-Q1 ( 具有注入电流控制功能的5V 双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器)的分立式电路解决方案

    谢谢

    Saminah