This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84输出 LCD 图像不完整问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900236/sn65dsi84-question-for-sn65dsi84-output-lcd-image-incomplete-issue

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

各位专家:

我们的客户使用 SN65DSI84来驱动 LVDS 面板、但我们面临的输出图像是不完整的问题、如下图所示。 我们检查了 MIPI 输入时钟和 LVDS 输出时钟。 根据面板供应商的说法、他们无法提供同步延迟、H SYNC、V SYNC、HBP、VBP、 HFP 和 VFP 参数、我不确定它是否与这些参数相关。 如果面板供应商无法提供这些值、我是否知道如何设置这些值?

BTW、我们检查了测试模式、该模式工作正常、面板上未显示任何问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    它看起来缺少一半的显示屏。 这适用于单 DSI 转双 LVDS 吗? 他们是否确保 DSI 侧的水平参数(Hactive、HBP、HFP、Hsync)是 LVDS 侧的两倍? 请在 DSI 调谐器中输入设置并在此处共享.dSI 文件。  

    此致、

    I.K.