This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1793:迟滞100mV+

Guru**** 2898440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, SN65HVD37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878947/sn65hvd1793-hysteresis-100mv

器件型号:SN65HVD1793
主题中讨论的其他器件:THVD2450SN65HVD37

我的客户正在查看电机运动控制应用中具有10Mbps 的全双工 RS422。 系统最重要的参数是滞后电压(VHYS)。 我看不到具有高于100mV 迟滞的类似器件。 迟滞电压越高、经验中的抗噪性就越高。 你有建议吗? 非常感谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    一些 TI RS-485收发器具有"失效防护"功能、可将 Rx 输入阈 值转换为0V 以下。 在这些器件中、很难获得高于100mV 的迟滞。 然而 、最近发布的 THVD2450 具有不同 的失效防护机制、这是 基于时间的。 该 器件具有 对称阈值和250mV 迟滞、可满足您的需求。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户需要的是全双工、全双工时是否存在高达100mV 的更高迟滞?

    是否有任何与 THVD2450相似的新全双工?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    遗憾的是 、THVD2450 没有全双工版本。 在这种情况下、您可能需要查看 SN65HVD37。 下面是一个展示其性能的应用手册。

    www.ti.com/.../slla322.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao