This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410能否支持 Yocto OS?

Guru**** 2927360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879353/tusb3410-could-tusb3410-support-yocto-os

器件型号:TUSB3410

作为标题

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TUSB3410 VCP 驱动器仅用于窗口应用。 TUSB3410和 VCP 驱动程序从未使用 Yocto OS 进行过测试。 如果这是嵌入式应用、则可能会使用 EEPROM 解决方案。