Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871810/dp83867cr-dp83867cr
器件型号:DP83867CR主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO、 USB-2-MDIO
使用具有 Zynq 的 DP83867 、能否在 MD 总线上连接 USB 转 GPIO 而不引起任何争用? 如果将 USB-TO-GPIO 连接 到 MDC 和 MDIO 线路、我完全无法连接。
我看过这些帖子、将电压更改为2.1V 而不是1.8V、其他的问题...但 USB-TO-GPIO 根本无法通信。
有什么建议吗?