This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:替换 SN65HVD231DR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, SN65HVD231, TCAN337G, TCAN330G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879042/tcan1042h-replace-sn65hvd231dr

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:AM3352SN65HVD231TCAN337GTCAN330G

尊敬的团队:

TCAN1042可以通过 P2P 代替 SN65HVD231DR、对吧?

客户更换 了 SN65HVD231DR、但它不起作用。

 最初、SN65HVD231DR 在系统上运行良好、我们直接将其替换为 TCAN1042。

CAN 频率为125kHz、您能不能在这里检查出什么问题?

输入信号是来自 AM3352的 CH1、CH2位于 TCAN1042之后。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TCAN1042系列收发器基于5V VCC 电源、因此是5V CAN 总线和逻辑电平。 SN65HVD231采用3.3V VCC 设计、具有3.3V CAN 总线和3.3V 逻辑电平。 组装 TCAN1042时、VCC 引脚上的电源电平是多少?

    哪个引脚是标有 ISO_CAN 的波形? RXD?

    在示波器屏幕截图上、您的 TXD 信号看起来永远不会低于2V、这意味着它永远不会超过 TCAN1042上的阈值到逻辑低电平(0.8V)。 除了前面的问题之外、使用 SN65HVD231时、TXD 信号是否会下降?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应!

    我们将尝试 使用5V 的 TCAN1042。

    1、我们是否具有可直接替代 SN65HVD231的3.3V CAN FD IC?

    CH2是 PIN6、7 CANH CANL 的差分信号

    CH1信号为0~3.3V、因此 id 确实通过了阈值逻辑。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、如果 TCAN1042的 VCC 只有3.3V 电压、则器件未通过欠压阈值、因此未通电。 这就是 CANH 和 CANL 管脚没有响应的原因

    1.是的、TCAN330G 或 TCAN337G 将与您当前的原理图一同工作、并可处理高达5Mbps 的数据速率。

    2.明白。

    3、是的、我现在看到了它、信号的最低值位于示波器上的2V 标记处。 我有点困惑。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、