This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:此器件支持 RGMII 的剂量?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871602/dp83848i-dose-this-part-support-rgmii

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户使用5csEBA5U23I7N 作为 SOC、并想知道 DP83848I 是否支持 RGMII、他们可以使用100MHz。

e2e.ti.com/.../cv_5F00_51002.pdf

谢谢。

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    DP83848不支持 RGMII。 客户可以考虑使用 DP83822。

    谢谢、

    Nikhil