This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780-Q1:RS485的电池短路保护

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890163/sn65hvd1780-q1-short-to-battery-protection-for-rs485

器件型号:SN65HVD1780-Q1

尊敬的 Eric:

在端子 A 和 B 上进行电池短路(24V)测试是否安全?如绝对最大额定电压范围为-70V 至+70V 所述。

请尽快回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    是的、该器件能够无限期地承受24V 电池短路、因为该值低于指定的绝对最大值。 请注意、当条件超过"建议运行条件"部分中指定的值时、器件可能不会按照其他规格运行(可能会发生功能故障)。 这意味着在24V 短路期间不会发生损坏、但器件可能无法正常工作。 请参阅第6.1节中的注释(1)。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持、我的问题得以解决。

    此致、

    Vaibhav Rajguru