This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 的浪涌和 ESD 保护

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS65987D, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879162/tps65987d-surge-and-esd-protection-for-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TVS2200TPD6S300

我们目前正在  设计中使用 TPD6S300和 TVS2200为 TPS65987D 提供瞬态过压保护。 我注意 到 TPS65987D 的 VBUS 最大额定电压为24[V]、而 TVS2200中 TVS 二极管的击穿电压为25.9[V]、反向关断电压为22[V]。

这是否足以在不损坏 TPS65987D 的情况下为 VBUS 提供浪涌和 ESD 保护?

如果没有、请帮助查找或建议适用于 TPS65987D 的浪涌和 ESD 保护选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunaal、

    TVS2200是市场上用于此特定用途的最佳二极管。 虽然它略高于最大工作条件、但没有其他二极管可以保证电压不会上升到超过特定的水平。 这是因为 TVS2200是有源电路、而不是传统二极管、因此无论浪涌电流如何、钳位电压都将保持稳定。

    TPD6S300也足够了。

    希望这有助于回答您的问题。