This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:推荐的电阻器和电容器

Guru**** 2937630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879223/am26c31-recommended-resistors-and-capacitors

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26C32

您好!

我将 AM26C31MDREP 用作差分驱动  器、将 AM26C32MDREP 用作差分接收器、AM26C31MDREP 具有5V 单端信号输入以及预期的 AM26C32MDREP 单端输出。 有人能告诉我、上述配置所需的推荐电阻器和电容器是多少、差分驱动器和接收器之间的电缆长度最大为600mm。 请发布任何参考设计。

此致、

Sivakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakrishna、

    我看不到您提到的数字:"对于上述配置"。  

    应根据节点布局和电缆特性阻抗来选择终端电阻器。 典型值介于80至120欧姆之间。 本文详细介绍了终端及其如何使您的系统受益:
    RS-485基础知识:何时需要端接以及如何正确执行

    两个器件数据表上的本地去耦或旁路电容器建议值均为0.1uF。

    希望这些信息对您有所帮助。 如果没有回答您的问题、请尝试再次发布配置数字。

    此致、
    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里附加原理图的图像、验证它。

    请注意、如果驱动器上的输入信号为低电平、则接收器上的输出信号也应为低电平

    此致、

    Srikrishnae2e.ti.com/.../recever.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakrishna、

    感谢您分享图像。 我的意见如下:

    1) 1)未使用的数字输入不应悬空。 我建议将 U1:4A (引脚15)连接到 Vcc 或 GND。 这可以选择通过电阻器来实现。 最好将未使用的数字输出引脚和总线引脚保持悬空(U1:4Y-4Z、U115:4A-4B-4Y 全部正常)。  

    2) 2)我注意到、接收器附近的失效防护偏置网络似乎不够强、无法将总线拉至正输入阈值 Vth+以上。 网络将提供稳定性和轻微的噪声抗扰度、但它仍会使总线在不确定区域挂起。 但是、由于 AM26C32实现了内部失效防护电路、因此无需增加该网络的强度即可实现这一目标。  

    3) 3)驱动器和接收器的极性确实匹配。 "请注意、如果驱动器上的输入信号是接收器上的低输出信号、则也应该是低电平" 、在给定电流配置的情况下、这将是正确的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric