This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:4K@120Hz 面板无法显示...

Guru**** 2756315 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897093/tdp142-4k-120hz-panel-cannot-display

器件型号:TDP142

尊敬的 Sirs:

在我的客户测试中、他们发现4K@120Hz 的面板无法显示。(ASUS 面板)

使用相同的 TDP142硬件、具有8K@60Hz 的 Dell 面板可以很好地显示。

如果 TDP142无法支持120Hz 或这是其他问题、请帮助我提供一些建议!

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP142支持 DP1.4 8.1G、因此应支持4K@120Hz。

    源是否支持4K@120Hz 视频分辨率的生成? 如果您使用不带 TDP142的短电缆将面板连接到源设备、您是否看到4K@120Hz 视频?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已与客户核实、如果在不使用 TDP142的情况下使用短电缆、则显示正常。

    我是否可以怀疑 TDP142是否存在兼容性问题?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能给我一张他们设置的图片吗?

    他们是否尝试调节 DP142 EQ 设置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!

    在客户更新时、调整 EQ 设置后、一切工作正常。

    谢谢。