This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:如何计算总线延迟?

Guru**** 2514445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870398/p82b96-how-to-calculate-the-bus-delay

器件型号:P82B96

各位专家:  

第17页提供了一个计算 I2C 总线延迟的示例。 我无法理解这些高光值是如何产生的。

请您解释一下吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao-San、您好!

    我一直在研究这个问题、试图找出您指出的突出显示部分。

    400ns 的亮点我认为是来自于器件架构的副产品。 当您在 S 线路上驱动低电平然后释放时、总线将在释放之前的一段时间内以静态电压偏移(~800mV)挂起。 这不是数据表中的规格、看起来就像这里所说的那样。 我将该器件用于 I2C 转 CAN 应用、发现我的延迟约为500ns、但其中包括 CAN 传播延迟。 我 不确定400ns 是典型值还是与 Vcc 相关。

    490ns 时间可能是从 S 侧到 T 侧再到 R 侧再到 S 侧的传播延迟加上电缆传播时间加上其他什么?  70ns (从 S 下降到 T 秒)+250ns (从 R 下降到 S 秒)+125ns (表的电缆延迟)= 445ns。 在计算中、我的计算结果似乎缺少45ns。 这可能是由生成下降沿的主器件的下降时间和来自缓冲器的任何下降时间引起的。 我怀疑数据表的作者可能已经设置了此器件、并且有此计时的范围。

    580ns 是缓冲器传播延迟加上电缆传播延迟的最喜欢之处。 与上面一样:90ns (s 侧到 T 侧)+270ns (R 侧到 S 侧)+ 125ns (电缆延迟)= 485ns、因此我们缺少85ns。

    之前可能有一个公式、允许用户插入系统级数以近似计算上述值。

    1535ns 的范围为1300ns 加上235ns。 1300ns 来自 I2C 规范的快速模式时钟低电平最短时间。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的解释。

    我们的理解是、表1显示了特定条件下的一些测试结果。黄色圆圈区域显示条件、蓝色圆圈区域显示测量结果。 对吧?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao-San、您好!

    黄色突出显示正确。 电缆延迟假设每米电缆为5ns。 因此3米的延迟为15ns。 100米的延迟为500ns。 SCL 时钟高电平列来自 I2C 最小规格。 高电平周期会使我感到困惑、因为它与目标时钟频率不匹配。 我相信他们可能已经降低了高电平周期、以解决系统延迟接近目标速度的问题。

    -Bobby