This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:有关 VID、VIT+、VIT-定义和函数表的问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879215/am26c32-question-about-vid-vit-vit--definition-and-function-table

器件型号:AM26C32

大家好、

 

我想确认以下与表1相关的基本问题、您能回答这些问题吗?

 

 (1)我是否认为 VID 定义如下?

VID =“A 上的输入电压”–“B 上的输入电压”

 

(2)表1中的差分输入、VID >= VIT+

Vin+被定义为200mV 作为最大值(VIC=-7V 至7V)。

如果 G=H、且 VID (在上面的定义中)> 200mV、输出是否为 H?

 

(3)表1中的差分输入、VIT < VID < VID+

无论 G 或 NG 设置如何、如果 VID 介于 VIT-和 VID+之间、输出是否未定义?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuo-San、您好!

    (1) VID =“A 上的输入电压”–“B 上的输入电压”
    是的、这是正确的定义:VID = VA - VB

    (2)如果 G=H、且 VID (在上面的定义中)> 200mV、输出是否为 H?
    是的。 当器件启用(G=H 或 NG=L)且输入差分高于定义的阈值(VID≥VTH+)时、输出将为高电平(Y=H)。

    (3)无论 G 或 NG 设置如何、如果 VID 介于 VIT-和 VID+之间、输出是否未定义?
    当器件启用(G=H 或 NG=L)且输入差分介于定义的阈值(VTH-≤VID≤VTH+)之间时、输出未定义(Y=?)。 如果器   件被禁用(G=L 和 NG=H)、并且输入差分(VTH-≤VID≤VTH+)上出现相同的条件、则输出将为高阻态(Y=Z)。 这是因为在这个使能状态 (G=L 和 NG=H)中、输入差分是一个无关(x)。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric