This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:噪声

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871605/tca9539-noise

器件型号:TCA9539

用户环境:

射频信号中的调制低频信号(例如50kHz)

噪声:50kHz,如下所示:μ V

1、 为什么 TCA9539 和 PCA9539之间有如此大的差异

2 μ A、  使用 PCA9539、外设电路如何滤除噪声?

3、新设计时、如何在强干扰环境中工作时选择合适的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我已在本主题中回答了您的问题:

    -Bobby