This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:能否将散热焊盘接地(VQFN)?

Guru**** 2855460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878634/pca9544a-can-i-connect-thermal-pad-to-ground-vqfn

器件型号:PCA9544A

无法找到与散热焊盘(VQFN)的电气连接相关的信息。

我可以将其接地吗? 我应该吗?

此致

Adam Górski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您可以根据需要将散热焊盘连接到 GND。 该器件通常不会与大电流配合使用(我们的 Ron 也很低)、因此功率耗散很低、这意味着您不会期望它升温太多。 也可以将其保持为未连接状态。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    这更多地是关于内部电气连接的问题、而不是热流问题。

    您能否确认散热垫未在内部连接(电气意味着)或内部连接允许将其接地?

    请确认、我将在问题解决后关闭我的问题。

    此致

    Adam Górski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    散热焊盘未以电气方式连接到器件、仅用于散热(GND 层通常较大、因此我们建议连接到 GND)。

    谢谢、

    -Bobby