This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:SBU 和 AUX 未使用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899963/tusb544-sbu-and-aux-not-used

器件型号:TUSB544

你好!

如果使用 SBU 和 AUX 差分对、建议采用什么方法来终止它们?

如数据表中所述- SBU_P 和_N 下拉、具有2Mohm、
                                                   AUX_P 上拉电阻、1Mohm、
                                                   AUX_N 下拉电阻为1Mohm?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用仅使用 USB 而不使用 USB-C DP 交替模式、则可以不连接这些引脚。 无需额外端接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、应用程序将不使用 USB-C DP 交替模式。

    谢谢!