This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1中的微代码/固件是否可升级?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890284/tcan4550-q1-is-the-microcode-firmware-in-the-tcan4550-q1-upgradeable

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

当器件在现场时、固件是否可升级?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivaras、

    您能否详细说明一下固件的含义? TCAN4550可在每次 POR 时通过器件上的 SPI 接口进行配置。 可以使用微控制器通过 SPI 接口修改器件上的所有设置、包括看门狗、故障映射以及用于发送和接收消息的所有 CAN 设置。

    这是您要问的吗?

    此致、