This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:外部 VBUS 指示灯

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869974/tusb1210-external-vbus-indicator

器件型号:TUSB1210

您好专家、

关于、TUSB1210 OTG_CTRL 寄存器(地址0x0Ah、7位)

如果客户想要将 1b 设置 到寄存器、他们是否可以使用外部指示信号?

如果是、应将外部信号输入到哪个引脚?

此外、您能否告诉我使用此函数的方法?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 OTG 块中、我将与设计确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 VBUS 引脚进行监控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周圣、您好!

    很抱歉,我感到困惑。

    EXTERNALVBUSINDICATOR 是输入信号、对吧? 客户应将 EXTERNALVBUSINDICATOR 输入 VBUS。 正确吗?

    您能解释  一下 OTG_CTRL 寄存器(地址0x0Ah、7位)的功能吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     穆克:

       我们的设计人员尝试将 VBUS 有效指示器追溯到外部引脚"Fault_6p0v"、但该引脚不在 TUSB1210引脚列表中。 因为这是一种旧设计、我们找不到原始设计器。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我 无法理解。。

    什么是 Fault_6p0V?

    这意味着、应输入 TUSB1210 Fault_6p0v 引脚、但 TUSB1210没有 Fault_6p0v 引脚。  

    该 引脚  来自过去的内部设计信息。  正确吗?  

    如果正确、客户无法使用此功能、对吧?

    谢谢

    穆克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、假设有一个名为"FAULT_6p0v"的外部引脚、但 TUSB1210上没有此类引脚