This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:DP83849C

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878331/dp83849c-dp83849c

器件型号:DP83849C

您好!

也许您也可以参考案例 CS0132290解决方案。

我遇到的问题是、我想识别数量为2的 RJ45连接器和 DP83849C 之间的连接、以及 DP83849C 和 SMT32F407 micro 之间的连接。  我意识到 SMT 器件不是 TI 器件、但我无法选择微型器件、因为这正是我的客户想要的。 我可以附上连接图。  我将在这里列出它们是什么  

MII_TX_CLK、 MII_TX_EN、 MII_TXD (3:0)、 MII_CRS、 MII_COL、  MII_RX_CLK、 MII_RXD (3:0)、 MII_RX_DV、 MII_RX_ER、 MDIO、  MDC

这些信号构成了 STM32F407应用方框图的以太网接口解决方案。  

如果所选的 TI 器件不适用、可能建议使用该器件。

也许您无法提供帮助、但希望得到回复、或者如果您有相关信息。

提前感谢、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否详细阐述您的问题? 您是否想知道、如果您使用微型部件连接 DP83849C、信号会是什么?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我可能不需要任何信息、因为我能够确定需要什么。  我非常感谢你的答复,很抱歉感到烦扰。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron、您好!听到这种消息很棒! 请关闭结尾处的主题以确认此请求的完成。

    谢谢!