This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:如果我在不使用任何其他固件的情况下设计类似 TUSB8041EVM 的电路、该电路板是否可以工作?

Guru**** 2917180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889609/tusb8041evm-will-the-board-work-if-i-design-the-circuit-like-the-tusb8041evm-without-any-additional-firmware-work

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

如果我在不使用任何其他固件的情况下设计 TUSB8041EVM 等电路、该电路板是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo Kim,

    是的、TUSB8041设计为无需任何 EEPROM 或 SMBus 主机即可工作。  请注意、如果您仅使用引脚配置来配置集线器、请勿安装 EEPROM、请记住设置 SMBUSz = 1。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    查看 EVM 原理图、可以看到有一个用于 JTAG 的连接器、

    该函数是否实际未使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、JTAG 只用于内部测试模式。  EVM 设计也是实验室评估板设计、因此它具有一些最终用户不需要的未组装附加功能。

    此致、

    JMMN