This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E

Guru**** 2859310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878031/dp83867e-dp83867e

器件型号:DP83867E

RGMII、Autoneg 使能需要使用什么配置引脚设置?

使用的 Xilinx 参考设计:Rx_Ctrl= 1k PD、RX_D0=1k PD 和 Rx_D2=1k PU。 所有其他都是 DNP。

它正在运行 LWIP Echo 示例。

我使用的设置相同、但无法正常工作。

我使用什么设置?

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您使用的是相同的参考设计还是不同的设计和原理图?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia

    我使用 Xilinx Z106评估板和我们的产品板进行比较。

    我尝试复制与规格值/设置不匹配的 Xilinx 评估板设置、但 Xilinx 评估板工作正常。

    具有相同设置的电路板无法正常工作。 始终出现“自协商失败”错误。

    我还尝试了 RX_CTRL 自举5.76K PU 和2.49K PU -它也给出了相同的错误。

    我需要启用自动协商。

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    在 RX_CTRL 上、您需要设置到模式3以启用自动协商

    请查看自举电路的图21。 要选择模式3、您需要 Rhi = 5.76k 且 Rlo = 2.49k。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia