This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:AM26LV31E 输入电流和 IOH、IOL

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900262/am26lv31e-ep-am26lv31e-input-current-and-ioh-iol

器件型号:AM26LV31E-EP

你好。

在 AM26LV31E-EP 的数据表中、最大输入电流为10[uA]。

这是否意味着、如果我要使用上拉电阻器、则流经每个引脚的最大电流为10[uA]?

另一个问题:

参数 IOH、IOL -这是否意味着每个引脚在运行期间消耗30[mA]?或者这是 I/O 引脚的总功率?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、最大输入电流是引脚在该特定测试条件下可以拉或灌入的最高输入电流。 您应该选择足够强的外部上拉或下拉电阻器来克服这个输入泄漏电流。

    输出电流并不总是与 IOH/IOL 规格相匹配;来自一个给定输出的电流将取决于施加到它上的负载电阻。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、

    最大