This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:请求查看 TCAN4550-Q1原理图

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871506/tcan4550-q1-request-tcan4550-q1-schematic-review

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

尊敬的先生:

您能帮助查看随附的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    我很高兴查看您的原理图并提供反馈。

    • 请注意、由于未列出、VBB 的最小值应为6V 至最大值为24V、以确保正常运行。  它需要至少6V、因为它需要至少1V 的压降电压才能正确操作内部5V VCC LDO 和内部5V 电路。
    • VIO 必须提供3.3V 或5V 电压、以匹配您的数字 IO 信号电平。  Vio 电源还为晶体振荡器电路供电、如果没有有效的 Vio 电压、TCAN4550将不工作。  目前只有一个连接到 GND 的去耦电容器。
    • 很难判断您连接到 CANH 和 CANL 引脚的电容器的确切值、但它看起来是100nF。  对于这种类型的信号、这些电容器非常大、如果使用它们、它们通常在100pF 范围内。
    • 晶体振荡器数据表声称、为了实现正确的振荡、它需要一个8pF 负载电容。  您目前有1uF 电容器、可防止晶体振荡。  这些电容器应更改为8pF 组件。
    • 目前、您没有任何可中断引脚连接到任何设备。  建议至少将一个中断连接到 MCU、以便减少 SPI 总线上的开销、否则必须持续轮询器件的当前状态并检查是否有新的传入消息。  这种持续轮询可能会导致 SPI 总线上产生大量开销。  nINT 引脚是所有中断事件和标志的逻辑 OR。  GPIO1和 GPO2引脚也可被设置为表示诸如接收一个 CAN 消息等有限的特定中断事件。  可以在没有任何这些引脚的情况下运行器件、但这会增加所需的 SPI 通信量。

    如果您有任何其他问题、请告知我们、我们可以为您提供帮助。

    此致、

    Jonathan