This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:内部恒定电流是否在常规确认操作和100us 时钟拉伸操作之间发生变化?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870903/tca9803-is-the-internal-constant-current-changed-between-regular-acknowledge-action-and-after-100us-clock-stretching-action

器件型号:TCA9803

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TCA9803的新产品。

 在评估中、它们将主器件连接到 TCA9803的 A 侧、将从器件连接到 B 侧

 此外、VCCA 和 VCCB 为3.3V。

 然后 、他们 仅在 大约100us 的时钟拉伸后面临 I2C 通信错误。

 他们找到了原因。 原因是 SDA_B 电压下降速度慢于 常规确认操作。

 该现象仅在时钟拉伸后发生。

 我知道 TCA9803具有用于 B 侧上拉的内部恒流电路。

 内部恒定电流是否在常规确认操作和 100us 时钟拉伸操作之间发生变化?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    您是否对出现的问题有一定的影响?

    "是否在常规确认操作和 100us 时钟拉伸操作之间改变内部恒定电流?"

    不应出现这种情况、电流源应在运行过程中保持恒定。

    TCA980x 与 SCL 上的从器件之间是否可能存在串联电阻器?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bobby、

     非常感谢您的回复。

     是的、我有他们采用的错误波形、但他们不想在 E2E 上披露。

     那么、您能否告诉我您的电子邮件地址、因为我想直接将波形发送给您?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件

    -Bobby