大家好、
我的一位客户正在评估 TCA9803的新产品。
在评估中、它们将主器件连接到 TCA9803的 A 侧、将从器件连接到 B 侧
此外、VCCA 和 VCCB 为3.3V。
然后 、他们 仅在 大约100us 的时钟拉伸后面临 I2C 通信错误。
他们找到了原因。 原因是 SDA_B 电压下降速度慢于 常规确认操作。
该现象仅在时钟拉伸后发生。
我知道 TCA9803具有用于 B 侧上拉的内部恒流电路。
内部恒定电流是否在常规确认操作和 100us 时钟拉伸操作之间发生变化?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。