This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:不显示 HDMI 输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894844/sn65dp159-hdmi-output-does-not-appear

器件型号:SN65DP159

我们正在评估配备 SN65DP159的原型板、但无法正确识别输出。

症状:不显示 HDMI 信号 (显示器上显示“信号错误”,但仅识别信号频率)

信号:3840x2160 59.94Hz

显示器:EIZO EV2785

我们在产品上使用该器件、因此我们根据过去的设计数据进行设计。  有问题、但我们找不到。

我们发现,特别是 TX2+的直流电平非常低,我们认为这可能是原因。(请参阅随附的文件。)

您知道这种情况的发生原因吗?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SN65DP159_5F00_TX.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.能否发送完整的原理图? 在电子表格中切断 DP159连接的一部分。

    2.您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到此问题?

    3您是否尝试重新流过 DP159或 HDMI 连接器? 回流焊是否解决了此问题?

    3.您能转储完整的 DP159寄存器吗、包括第0页和第1页? 要访问第1页、请先将0x01写入寄存器0xFFh、然后从0x00h 转储到0xB1h。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、David San。

    1.能否发送完整的原理图? 在电子表格中切断 DP159连接的一部分。

    很抱歉 、由于公司违规、我们无法向您展示完整的原理图。 (因为每个人都能看到它。)

    随附的原理图显示了 HDMI 输出部分、我认为其他部分非常简单。 #3、#13、#14、#36、#38、#39引脚 连接到 FPGA、而#21-#30、#32、#33引脚连接到 I/O 连接器。

    2.您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到此问题?

    我们测试了两个板和 不同的监视器、它们的行为是相同的。

    3您是否尝试重新流过 DP159或 HDMI 连接器? 回流焊是否解决了此问题?

    否 但我们测试了两块板。

    3.您能转储完整的 DP159寄存器吗、包括第0页和第1页? 要访问第1页、请先将0x01写入寄存器0xFFh、然后从0x00h 转储到0xB1h。

    请参阅 随附的以下文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/dp159_5F00_registers.txt

    此致、

    中岛义之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中岛-圣

    对于4K@60Hz、第0页寄存器0x0Bh TX_TERM_CTL 应设置为0x11 (75 -150 Ω 终端)、 且 TMDS_CLOCK _Ratio_STATUS 应设置为1。  

    有关 DP159 I2C 配置设置、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla468/slla468.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    我们尝试更改一些寄存器、但无法解决此问题。

    但我们发现直流电平异常问题不是由该器  件引起的、我们认为该器件没有问题。

    现在、我们检查 FPGA (TMDS Tx IP)。

    感谢您的支持。

    此致、

    中岛义之