This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:10G 重定时器中的 CDR 旁路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871769/ds125df111-cdr-bypass-in-10g-retimers

器件型号:DS125DF111

您好!

在一个相关的回答中、有人提到10G 重定时器具有 CDR 旁路模式、可与非标准位速率搭配使用。 我检查了多个10G 重定时器的数据表、但在其中找不到 CDR 旁路模式。 您能否告诉我如何绕过 CDR、比如在 DS125DF111器件中? 将 CDR 置于复位状态是否会永久实现这一点?

谢谢。

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDR 旁路实际上与原始模式相同。 在 DS125DF111中、这称为原始模式、因为这是 CTLE 和 DFE (CDR 块之前)之后的数据。 请注意 DS125DF111原始模式说明和设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢!  

    Alex。