This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:检查产品温度技术规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878541/hd3ss214-check-product-temperature-specifications

器件型号:HD3SS214

您好、随附从经销商处购买的 HD3SS214IZQER。 仅检查温度规格产品的标记我不知道如何区分 HD3SS214QER 产品、因此我发送此邮件。 对于产品标记的其余部分、我想知道可以收集哪些信息。 我会等待的。 谢谢你。

电子邮件地址: carrot3826@nate.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请访问此链接 :http://www.ti.com/product/HD3SS214/samplebuy

    IZQER 为工业级、-40°C 至105°C。

    ZQER 目录、0至70°C。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表上的温度规格是众所周知的。
    但是、实际产品的标记似乎难以区分。
    我不知道在标记同一器件时如何区分 IZQER 和 ZQER 产品。 我想知道如何用第一张附图区分它。
    您可能很忙、但请重新检查 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器 件上的标记是相同的:www.ti.com/.../partlookup.tsp

    谢谢

    David