This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83:MIPI DSI 1转 RGB 入门

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890226/sn65dsi83-sn65dsi83-mipi-dsi-1-to-rgb-getting-started

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS822

大家好、团队、

作为 MIPI DSI 1至 RGB 解决方案、我们确实拥有 SN65DSI83 + SN65LVDS822

  • 两个器件都有评估板、我们是否有将这两个器件结合使用的参考设计?

  这将有助于更好地了解使它们正常工作所需的条件和所需的空间。

I2C 总线要求

  • PHY 的启动配置需要 I2C 配置、或者启动值准备就绪、可以使用吗?
  • 是否有任何自举配置可用而无需 I2C?
  • 简而言之、我们可以避免使用 I2C、还是必须在使用 PHY 之前对其进行控制?
  • 我们是否有用于 I2C PHY 控制的 Linux 驱动程序?

感谢后续行动、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    我们没有使用这两个器件的参考设计。 您可以将 SN65DSI83与几乎任何 LVDS 解串器结合使用。 过去、我将 EVM 连接在一起以进行客户调试(需要查看 DSI83发出的 HSYNC/VSYNC 信号、因此我需要一个解串器)、我可以在示波器上看到 LVDS822的输出信号很好。

    DSI83需要 I2C 控制来配置寄存器。 如果没有 I2C、器件将无法正常工作。 我们没有参考 Linux 驱动程序代码。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    对于 Linux 驱动程序、他们可能会使用标准的 Linux I2C 驱动程序并在一个简单代码的基础上构建来访问特定的寄存器。

    谢谢、

    日落