This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6546:以太网10/100/1000速度模式的链路速度指示。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871653/am6546-link-speed-indication-for-10-100-1000-speed-modes-of-ethernet

器件型号:AM6546

您好!

我将 AM6546与 DP83867搭配使用、如 EVM 中所示、用于以太网 LAN 和 WAN 接口。

我需要以用户不同的方式指示10/100/1000M 模式。

如何使用 RJ45连接器中内置的 LED 来实现这一点。

此致

Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tauseef、

    您可以使用寄存器18 (LEDCR1)来配置 LED0、LED1和 LED2、从而分别指示以10/100/1000速度进行链路。

    谢谢、

    Nikhil