This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:一端口 USB 3.1 +双通道 DP–带 Flip Question

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870352/tusb546-dci-one-port-usb-3-1-2-lane-dp-with-flip-question

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65987TUSB564

尊敬的 TI 支持:

      我的板是 TPS65987和 TUSB546之间的连接。 我已连接 USB3.0集线器+ DP 集线站。 当 TYPEC 未翻转时、USB 和 DP 显示正常。 在具有翻转模式的 USB 3.1 + 2通道 DP–中、显示屏将始终被识别、即显示屏闪烁。 现在我不知道原因是什么。 请查看您是否可以支持它。
      谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试调整 TUSB546翻转路径的 EQ 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         是的,我已经设置了 EQ 值,我使用 I2C 来配置它们,我已经设置 了更多的值,但 resumart 是相同的。  热插拔也在相同的秒内发生变化。  我n`t 到这种模式不稳定、现在我不知道 原因是什么?

          谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、显示屏闪烁是由信号完整性问题或 HPD 切换引起的。 如果信号完整性是更改 TUSB564 EQ 设置的根本原因、则会产生一些影响。 HPD 可能是根本原因。 连接后是否可以始终强制 HPD 为高电平? 您是否使用外部 I2C 主设备进行测试?