This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:6594415

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889861/tmds181rgzevm-6594415

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

我目前正在使用"RGZ 封装评估模块中的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器"、用于我自己的评估平台上的某些 HDMI 1.4和2.0眼图扫描。

为此,我已从 J6和 J4上移除跳线,并将"SCL_CTL_USB page8"和"SDA_CTL_USB page8"线路直接从板载"SN65DP159RGZR"芯片连接到 I2C 总线。

通过这种方式、我将尝试了解 HDMI 信号完整性如何受到 PCB 布线长度的影响。 在较低的数据速率下进行眼图扫描看起来不错、但我在较高分辨率或任何与 HDMI 2.0速度兼容的内容(例如 3840x2160_60_P)方面遇到了严重问题

我已经看到该软件有一个使结果无效的错误、我想知道您是否能找到任何解决方案。 我不认为手动重新绘制眼图扫描是一种真正的解决方案、此外、与用户指南(TMDS181RGZ 评估模块第11页)中的结果相比、我的结果远非如此。 我很确定这是由该错误导致的、因为所有眼图扫描都具有模糊的平坦区。  

我已经尝试过但没有成功的事情:

考虑到我不是通过 HDMI 电缆进行任何测量、我已将数据通道均衡降至最低。  

我尝试了不同的刷新率。  

下面、您可以通过眼图扫描工具查看我的整个设置的一些屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    软件错误应该只影响 HDMI2.0、您是否有 HDMI1.4的眼图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    给你:

    它看起来非常棒、这告诉我我设置没有任何问题。 有什么方法可以重新解释我的2.0结果?

    此致、

    Bogdan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bogdan

    我同意 HDM1.4眼图看起来不错。  

    遗憾的是、使用 HDMI2.0眼图解决软件错误没有其他方法。 您在运行 HDMI2.0时是否看到任何功能问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、就是它的样子。 我在运行 HDMI 2.0时没有看到任何功能问题。  

    再次感谢你。