This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:如何在 CPU 和 DP 连接器之间放置中继器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890089/tdp142-how-placement-the-repeater-to-between-cpu-and-dp-connector

器件型号:TDP142

您好!

 

我的客户将在当前板上应用中继器、如下所示。

数据速率为5.4GHz。

 

CPU -> CAP -> CMC ->(ESD ->)显示端口连接器

**可选 ESD。

 

CPU:处理器

电容:交流耦合0.1uF

ESD:TPD4E02B04DQAR 的 ESD IC

CMC:共模滤波器作为 TCM065S-120-2P-T201 (TDK)

 

请告知我们 TDP142在当前设计中的哪些方面?

例如、TDP142和交流耦合放置在 CMC 之前、如下所示、对吗?

 CPU->CAP->TDP142->CAP->(ESD->) CMC->DP 连接器

 

谢谢、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松山

    我会在 ESD 和 CMC 之间进行切换

    CPU->CAP->TDP142->CAP->CMC -> ESD -> DP 连接器

    TDP142应放置在靠近 DP 连接器的位置、以最大限度地发挥其 RX 均衡器的作用。

    谢谢

    David