Other Parts Discussed in Thread: AM26C32
你(们)好
是否有任何上拉电阻器的推荐值?
是否可以驱动高电平使能电流?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michiaki-San、
高电平使能电流是一种功耗规格。 这是在指定条件下将通过输入泄漏的最大电流。 使能输入的上拉电阻器应允许该大电流、同时仍在引脚上提供有效的高电压。 例如、上拉至 Vcc = 5V -上拉电阻器上的压降不应超过 Vcc - VIL (5V - 2V = 3V)。 如果从该引脚汲取的最大电流为20uA、则理论上最大上拉电阻值为(3V/20uA) 150k Ω。
最小值将由驱动使能线路的因素以及在什么情况下它可能拉低比上拉电阻器拉高更强来定义。 这大约是 RPU >(Vcc–Vilinput)/ Ioldriver。 其他考虑因素包括使能端的时序要求以及 RC 时序如何影响上拉使能时间。 强上拉电阻(较小的 R 值)也可提高抗噪性能。
我们通常建议在1k 至10k Ω 范围内的上拉电阻器、以改善噪声电流降低。 根据您的系统要求(启用驱动器、功耗需求、噪声级别等)、该范围内或接近100k Ω 的值将满足 AM26C32的需求。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric
您好、Michiaki-San、
让我确保在输入缺少有效输入信号时接收器输出状态。
如果 出现上述情况、AM26C32输出为高电平?
是的、内部失效防护电路会在总线开路或空闲状态下尝试将接收器输出置于已知(高电平)状态。
我们的客户在上述情况下进行了测试、发现现象输出变为低电平状态。
失效防护电路设计用于在总线处于开路或接近0V 差分状态时对接收器进行偏置。 当输入处于不确定范围内的某处并且不接近0V 时、输出未定义(可能是高电平或低电平)。 总线上耦合的噪声也可能导致未定义的输出发生变化。 避免这些问题的一种常见方法是实现一个外部失效防护偏置电路、以便在开路或空闲时将总线置于有效高电平状态。 查看以下应用手册、了解有关如何实施外部失效防护偏置网络的更多信息:
http://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slyt514/slyt514.pdf
请告诉我这是否有意义。
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
让我确保如何修复以下情况的输出状态。
- 将输出状态固定为低电平。
- 将输出级固定为高电平
谢谢、此致、
米希亚基
您好、Michiaki、
您的理解是正确的。 在输出状态固定为低电平的情况下、它本质上是故障安全偏置至相反的状态(总线低电平而不是总线高电平)。 Max 建议的1k 至10k 欧姆是一个常见的失效防护电阻器值(RFS)范围。 要计算系统使用的理论值、我建议查看 RS-485:空闲总线的无源故障保护 文章图2 (第2页)的说明。 它概述了可能与您的应用类似的示例系统的计算。
如果您对此有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric