This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800设计问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890173/ds80pci800-ds80pci800-design-question

器件型号:DS80PCI800

您好!
我的客户有一个新模型、他们将使用 DS80PCI800SQE、并希望确认设计拓扑问题。 首先、这是一个双 CPU 主板、平台是 Purley。 他们计划使用两个 DS80PCI800SQE:

第一个器件:DS80PCI800的 INA (TX)连接到 CPU_0 PCIex4、DS80PCI800的 INB (TX)连接到 CPU_1 PCIex4

第二个器件:DS80PCI800的 INA (RX)连接到 CPU_0 PCIex4、DS80PCI800的 INB (RX)连接到 CPU_1 PCIex4、

它们是否可以这样设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    听起来、您正在设计一个系统、在该系统中使用两个 DS80PCI800器件来连接 CPU0和 CPU1之间的两个 x4 PCIe 链路。  现在我看不到这种安排有任何问题。  几乎总是使用多个 DS80PCI800器件来实现 x8和 x16 PCIe 接口。

    此致、

    Lee