This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:电流驱动能力

Guru**** 2924490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871488/ds90lt012a-current-drive-capability

器件型号:DS90LT012A

您好!

在将输出驱动为高电平时、此芯片可提供的典型电流是多少? 我无法找到建议的工作条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    驱动高电平时的典型输出阻抗 可 通过数据表进行估算 (IOH = 0.4mA、VOH = 3.1V、VDD = 3.3V)。

    Rout =(3.3V - 3.1V)/0.0004A

    Rout = 500欧姆

    在这种情况  下、数据表看起来非常保守、因为 IBIS 模型显示~-10mA 在输出电压为3.1V 时可用。 这将得出 Rout = 20欧姆。  这与原始设计审查类似、其中的仿真显示 Rout = 25欧姆(典型值)。

    此致、

    Lee