This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:OVP 器件、需要7A 恒定电流

Guru**** 2752065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896842/tpd1s514-ovp-device-need-7a-constant-current

器件型号:TPD1S514
主题中讨论的其他器件:TPS25940

您好,

我们是否有一个 OVP 器件、如 TPD1s514-1、但具有7A 恒定电流容量?

此致、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我们没有这种高电流,我知道您需要什么高电流器件吗? PD 端口 应用、但 PD 最大电流为5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不适用于 PD。  

    仅用于灌电流侧输入电源保护、OVP 和电流限制。

    我向客户推荐了 TPS25940。

    此致、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    所以,我要结束这一情况,谢谢!