This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780-Q1:RS485的电池短路保护

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890160/sn65hvd1780-q1-short-to-battery-protection-for-rs485

器件型号:SN65HVD1780-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1780

我在24V 车辆系统中使用 SN65HVD1780 IC。 我的问题是、数据表显示此 IC 的 A 和 B 端子的最大额定电压为-70V 至+70V。 如果 A 和 B 信号端子连接到+24V 电池的持续时间为60秒、那么这是安全的。