This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:未使用的引脚

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871075/ds15br400-unused-pins

器件型号:DS15BR400

IN2+/-(引脚13/14)和 IN3+/-(引脚15/16)等未使用的输入。  如果不使用这些引脚、是否可以将其保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    未使用的输入应按如下方式连接、以确保输出保持稳定状态。

    IN+= 3.3K 至 VDD

    IN-= 3.3K 至 GND

    这将确保输入端的失调电压为50mV、足以防止输出切换。

    此致、

    Lee