This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:在插入 HDMI 电缆后接通 HDMI HPD 信号。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897122/tpd12s016-hdmi-hpd-signal-was-toggled-when-hdmi-cable-was-plugged-out-then-plugged-in

器件型号:TPD12S016

尊敬的先生:

我设计了一款采用 Netra 和 TPD12S016的产品。  当用户将我们的产品连接到 Skyworth 供应商的电视时、我发现了一个问题。

问题如下。

1.当我打开通过 HDMI 电缆连接到 Skyworth TV 的设备时,显示器正常。 分辨率为1080p60。

2.然后,当我拔出 HDMI 线缆,再插入 HDMI 线缆时,没有显示屏。

3.我在没有显示任何内容的情况下测试了 HPD 信号、发现 HPD 信号已切换。  请参阅原理图和 HPD 信号波形快照。

您能给我提供有关此 HPD 问题的任何提示吗? 谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、我们会尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否知道此操作期间的 CT_HD 和 LS_OE 引脚电压?

    我发现您将这两个引脚上拉至3.3V 电压。

    黄色通道是 HPD_B 吗? HPD_A 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       你是对的。 黄色通道为 HPD_B 您可以确认电压电平约为+5.0。 HPD_A 信号与 HPD_B 相同、但电压电平为+3.3V。

        如果我将 CT_HD 拉至接地、则 HPD_B 和 HPD_A 均拉至低电平。  

        HPD 信号不再被切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    CT_HD 是对 HPD_A 连接到 HPD_B 输出的启用控制  

    我认为问题是 MCU 侧、您 会发现 HPD_A 已切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

              您意味着 MCU 侧是 HDMI 源端或 HDMI 接收端?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    如果 MCU 端意味着 HDMI 接收端、我的问题是我们的产品中有两个 HDMI 源。

    ADI IC+TPD12S016+TV (HDMI 接收端)组合没有问题。

    而且 Netra IC++TPD12S016+TV (HDMI 接收端)的组合存在问题。

    如何思考?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    如果 MCU 端意味着 HDMI 接收端、我的问题是我们的产品中有两个 HDMI 源。

     ADI  IC+TPD12S016+TV(HDMI 接收端)组合没有问题。

     而且 Netra IC+TPD12S016+TV (HDMI 接收端)的组合存在问题。

    如何思考?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    我不知道为什么 Netra 组合会出现问题。

    TPD12S016只需打开 HPD_A 和 HPD_B 之间的数据开关

    它不会影响数据通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我同意您对 TPD12S016功能的看法。  此问题似乎与 TPD12S016无关。 我将关闭此 TT。 感谢您一如既往的支持。