This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888765/sn75lvds83b-connection

器件型号:SN75LVDS83B

您好!

我们使用 SN75LVDS83B 将 RGB (18位 CPU)转换为10.1显示 LVDS (24位)显示。

我们面临图像问题。 颜色不好、噪音也很大。


下图是 Linux 引导顺序。 请注意、多路复用器图像上存在噪声。

下一个是 Linux 桌面。 应该是这样的- docs.toradex.com/101143-image-toradexlinuxdesktop.jpg



下图是原理图和连接。

请注意、我们连接 Y3信号、但没有任何变化。


这里有人已经有这个问题了吗?

我们感谢您的任何帮助!
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uilter、

    我将查看您的原理图、并在明天回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh、  

    感谢您的参与!

    我为您提供了显示数据表。 希望这也能为您提供帮助。

    e2e.ti.com/.../GBE101WX02J.pdf

    此致、

    Uilter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uilter、

    我已经检查了您的原理图。 一切看起来都很好。
    请确保任何 VCC 引脚上的电源噪声不超过最大允许限值(100mV P-P)
    另外、请确保遵循第10.2.2.1节中显示的加电顺序
    确保保持最大值 输入 PCLK 抖动和时序参数、如第7.8节所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamzeh、


    电源有一些纹波。 我将其替换、并确保不会超过限制。
    这无法解决噪声、图像仍然相同。

    我们正在研究上电序列。

    PCLK 被配置为65MHz。  

    在我们调查之前的主题时、您还有其他建议或建议吗?


    此致、

    Uilter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uilter、

    您可能还需要检查输入和输出端差分对的布局。 确保附近没有任何其他噪声源、以防止串扰。