This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:最大功耗

Guru**** 2840330 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900016/tl16c2552-maximum-power-dissipation

器件型号:TL16C2552

团队好、我们正在寻求您有关 TL16C2552最大功耗的帮助。

期待您的善意回应。

非常感谢。

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我们的 UART 器件是我认为极低功耗器件的原因、因为它们不会驱动高电流。 (GPO 通常连接到 Hi-Z 输入)

    我认为估算功耗的最佳方法是使用电源电流并将其乘以工作电压。

    例如、如果您在1.8V 电压下运行、则最大电源电流为1.5mA、因此估算的最大功率为2.7mW

    -Bobby