This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:寄存器编程问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889310/ds110df410-register-programming-issue

器件型号:DS110DF410

您好!

通道寄存器和共享寄存器使用相同的地址、 我需要更改全局寄存器以选择可以更改哪个寄存器、我对吗?

但我发现我将全局寄存器设置为0x05、0x03、然后它可以读回0x05和0x03、当我将全局寄存器写入0x07、然后读回它是0xA5? 您能就此提出一些建议吗? 谢谢。

Penn‘è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snla323_5F00_TI_5F00_10G_5F00_retimer_5F00_programming_5F00_guide.pdfPlease有关帮助信息、请参阅随附的10G 重定时器编程指南。 它包含与共享和通道寄存器访问相关的详细指令。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    谢谢、下面有两个问题、

    如下所示、全局寄存器的屏蔽值为 FF、但在编程指南中、全局寄存器的屏蔽值为0C、这是对的? 如果我想使用 GUI 写入全局寄存器、应该将屏蔽值更改为0C 吗?

    2.正如编程指南所说的那样、我应该使用下面的函数5来计算最终写入值、然后将这个最终写入值写入想要 写入的寄存器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是的、您应该根据针对这个实例的编程指南使用0x0C 的掩码
    2. 正确

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rodrigo。