This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:关于 LCR 和 MCR 寄存器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878872/tl16c752d-about-lcr-and-mcr-register

器件型号:TL16C752D

大家好、

我想提出以下问题。
1) 1)当 LCR[5]= 0时、没有说明。 有任何信息吗?


2) 2) LCR[7]在数据表中显示了以下内容。

"除数锁存启用"是否表示启用以下操作?

(数据表第37页)
8.5.12分频器锁存器(DLL、DLH)
两个8位寄存器存储用于在波特率发生器中生成波特时钟的16位分频值。
DLH 存储除数的最高有效部分。 DLL 存储除法的最低有效部分。
DLL 和 DLH 只能在启用睡眠模式之前(即在设置 IER[4]之前)写入。

3) 3) MCR[3]在数据表中显示以下内容。
IRQ (A-B)是否指示 INT (A-B)? 数据表中没有关于 IRQ (A-B)的说明。


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    1) 1) LCR[5]定义所选强制奇偶校验。 我相信、当这个位被置位时、它将根据 LCR 的值强制奇偶校验位的值[4]。 当位5未被置位(LCR[5]= 0)时、根据 LCR[3:4]中描述的行为将生成奇偶校验位。  

    2) 2) LCR[7]的主要用途是控制寄存器访问分频值的 DLL 和 DLH。 描述根据 LCR[7]的值反映了这些寄存器的可访问性。 图26说明了这种行为。  

    3) IRQ (A-B)等效于 INT (A-B)。 我同意这是不直观的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric