This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:最小复位脉冲

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887767/tusb9261-q1-the-minimum-reset-pulse

器件型号:TUSB9261-Q1

大家好、

GRZ 可肯定识别复位的低脉冲宽度是多少?

即器件保证的最小脉冲宽度。

如果输入较短的脉冲、会发生什么情况?

例如、我想知道它是否不会导致故障或损坏、是否忽略了短脉冲而不会发生任何情况、以及可能发生的情况类型。

我预计略小于保证值的脉冲将会复位、但会忽略更多较小的脉冲、而不会发生任何情况。

数据表的上电和复位序列描述了以下内容。

需要1ms 的最小复位持续时间。 这被定义为电源处于建议的运行范围内到 GRSTz 失效的时间。”

这意味着从电源稳定到释放复位的时间至少为1ms。

是这样吗?

在断电期间对复位是否有任何限制?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、1ms 是器件复位的最小脉冲、但在设计系统时建议2ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。

    我知道1ms 脉冲宽度是器件的保证值。

    如果脉冲宽度低于1ms 会发生什么情况?

    您认为这是什么?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brian -San、

    我对加电和断电规则有疑问。

    请查看 以下文档:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/power-up-sequence.pdf

    我知道最小复位脉冲为1ms。

    问题1. 加电时是否需要 GRSTz 的下降沿?

    换言之、是 VDD 上升但 GRSTz 保持低电平的情况、如图2所示。

    问题2. 如果 Q1的答案是"是"、那么 T1to2 是多少、这是从电源电压上升到 GRSTz 电压下降的时间。

        电源 VDD、VDD33和 VDDA33没有上电序列。 T1的时序如何?

    问题3. 如果问题1的答案是否定的、图2中的 T1to3是什么?

    问题4.  GRSTz 引脚是一个内部上拉电阻器。 哪个电源被上拉? VDD33或 VDDA33?

    问题5.  是否需要在电源关闭时关闭 GRSTz?

    问题6.  芯片内部是否有多个复位块?

    例如、当复位多个块时、是否由于电平转换器或类似器的时序偏移而发生故障?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:只要 TRESET 超过1ms、两者都可以工作、但更喜欢图2

    Q2:/Q3:只要 T3-T2超过1ms、T2-T1就不重要

    Q4 VDD33

    Q5:GRST 和 POWER 无订单

    Q6:此器件只需复位一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回答。

    下面是您的答案:“Q2:/Q3:只要 T3-T2超过1ms,T2-T1就不重要”。

    此时、应考虑复位脉冲开始的时序?

    我知道 VDD33、VDDA33和 VDD 电源启动顺序不受限制。

    GRSTz 被上拉至 VDD33、因此应该只将 VDD33的上升视为起始值吗?

    请参阅随附的。

    我想知道是否允许这样的情况、即此图中 T1的条件。

    下面是您的答案:"Q6:此设备仅复位一次"

    为芯片内只有一个电路块被复位的测量剂量?

    您能告诉我什么类型的电路块吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T1应该是最后一个电源准备就绪。

    GRST 意味着全局复位、它将整个芯片保持在静止状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    >T1应为最后一个准备就绪的电源。

    我知道。

    >GRST 表示全局复位,它是整个芯片的一部分。

    由于整个芯片复位、不会出现故障?

    当输入的短复位脉冲为1ms 或更短时、是否会发生意外操作?

    还是忽略了这个短脉冲?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当短复位脉冲为1ms 或更短时、器件可能无法正确复位、并且会发生意外操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    我很理解。

    此致、

    Tomoaki Yoshida